スライドレール 製品取扱い上の注意事項

取扱い

  1. スライドレールを傾けた場合、自重で落下することがあるため、ご注意ください。
  2. 各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
  3. スライドレールを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
  4. 製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

使用上の注意

  1. スライドレールの取付けは、両側のレールが常時平行に保てるようご注意ください。
  2. 切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
  3. 切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
  4. 切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
  5. 常温以外の使用、摩擦抵抗熱を生じるほどの激しい往復運動、水、粉塵等の過酷条件下での使用は避けてください。
  6. スライドレールを選定する場合、使用頻度の他に、引出しの寸法、移動距離、取付け条件、環境等によって耐久性が異なるためご注意ください。
  7. たて使用や機械の振動等により、リテーナずれを生ずることがありますのでご注意ください。リテーナ位置を修正するためには、全閉及び全開の動作をおこなってください。この際ボールが滑りを起こすのでストロークが重くなります。また、どうしてもリテーナのずれが問題になる場合には無限運動用直動システムであるスライドパック、LMガイド等のご採用を推奨します。
  8. お手持ちのE36RSに単体でスライダ、もしくはアウタレールのみを購入し、交換した場合、交換前とすきまや摺動抵抗が大きく変化する可能性があります。
  9. レール端面に付いているスライダの抜け止めストッパ機能をメカストッパとして使用しないでください。衝撃によりストッパが破損する恐れがあります。
  10. 製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
  11. 取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。

潤滑

  1. スライドレールには、リチウム石けん基グリース2号を塗布してあります。異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
  2. 温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってスライドレールの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
  3. 給脂後はグリースの撹拌抵抗によりスライドレールの摺動抵抗が増大する可能性があります。グリースを十分なじませてから、ご使用ください。
  4. 給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
  5. グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
  6. 使用条件や使用環境により給脂間隔が異なります。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。

保管

スライドレールは弊社の梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、水平な状態で室内に保管してください。
長期間保管された製品は内部の潤滑剤が経時劣化していることがありますので、潤滑剤を再給脂してからご使用ください。

廃棄

製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。